结果:找到"YXC扬兴 晶振电容匹配计算",相关内容1000条
  • 晶振定义是什么?晶振怎么分类
  • 晶振又称石英晶体振荡器,晶振是一种利用应时晶体(石英晶体)的压电效应制成的谐振器件。晶振是指从应时晶体上按一定方位切割下来的薄片,是时钟电路中最重要的元件。晶振的工作原理是在一定状态下,机械能和电能可以通过内部振荡电路相互转换。当接通电源时,振动信号是由晶片的机械变形产生的,通过在晶片两端施加机械压力可以产生电能。这里的原理其实就是晶振的压电效应特性。另外,晶振在谐振工作时,能为相应的电路提供稳定准确的单频振荡。总结晶振是电路中随处可见的元件。只要有CPU处理器,晶振就一定会存在。即使没有外部晶振,芯片内部也会集成晶振。可以说晶振在单片机电路中起着至关重要的作用。没有晶振,芯片电路无法其正常...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-10-11 16:56:00
  • YXC扬兴科技:OT8JI-111-30M石英振荡器YSO110TR在UPS行业的应用
  • 随着科技的不断发展,不间断电源(UPS)在现代生活和工作中扮演着至关重要的角色。UPS能够提供电力备份,在电网故障或停电时保证关键设备的正常运行,防止数据丢失和系统故障。在UPS的设计与制造中,晶振作为时钟源具有关键作用,决定了UPS的可靠性和稳定性。YXC扬兴科技的石英振荡器YSO110TR(料号:OT8JI-111-30M),该产品专为UPS应用而设计,通过提供稳定的时钟信号,提高UPS的性能和可靠性。UPS行业对于高可靠性和稳定性的要求极高。UPS作为关键设备,需要在电力中断的瞬间提供稳定的电力,确保关键设备的连续供电。晶振作为UPS的时钟源,对于系统的同步运行和数据处理起着至关重要的...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-22 14:41:00
  • 晶振应用什么领域?包含什么产品呢
  • 目前来说晶振的应用是比较广阔的,比如常见的领域的系统领域、云计算领域和普军领域等等。通用晶振称为民用晶振。它和工业晶振有什么区别?两个主要应用在哪些领域?下面分别介绍一下民用的晶振和工业的晶振。工业级晶振是指性能达到工业现场使用标准的晶振,主要表现在工作温度范围高达-40-85。具有比普通晶振更强的防震功能和更好的稳定性,从两个极端温度的频率差可以计算出最小温度频率漂移可达10PPM。与民用级晶振相比,工业级晶振的工作温度可以达到-40-85,而民用级晶振只能达到-20-70。工业级晶振称为宽温晶振、温度补偿晶振、耐高温晶振、压控温度补偿晶振等。民用晶振一般用于消费电子、小家电、数码周边产品...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 荡器 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-18 16:59:00
  • 晶振不起振的原因是什么?这些解决办法要知道!
  • 其实对于晶振不起振的主要原因有很多,比如晶振损坏,晶振接头问题等等都是晶振不起振的原因的。下面针对于晶振不起振的原因给大家详细的分享一些细节吧!只要大家了解这些细节也能够解决。晶振不起振的原因一:设计原因设计原因一般很少出现,因为晶振公司在制作的晶振以后都是经过科学设计的。当然也可能会有设计的原因,比如晶振焊盘太小,设计不合理,导致贴片机的放置偏移或不到位,焊盘太小,锡膏会少,焊接不可靠解决方法就是增加焊盘,这种原因很好解决的。晶振不起振的原因二:电路原因晶振属于灵敏配件,若是晶振电路不合理,EMC干扰大,导致晶振收因晶振引脚产品感应电流大而烧毁,这也是很正常的,尤其是初次使用晶振的公司很容...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-13 14:09:00
  • 高可靠性晶振,打造稳定小基站信号:YXC扬兴科技YSO110TR产品特点介绍
  • 在小基站行业中,对于稳定的信号传输和可靠的通信连接需求越来越高。作为小基站产品中不可或缺的组成部分,石英振荡器发挥着重要的作用。小基站行业的需求主要包括以下几个方面:1.高频率稳定性:小基站需要稳定的时钟信号来确保数据传输的准确性和一致性。石英振荡器通过提供高频率稳定性,能够满足小基站对精准时钟信号的需求,确保通信的稳定性和可靠性。2.宽工作温度范围:小基站通常需要在各种环境条件下运行,包括极端温度条件。因此,石英振荡器需要具备宽广的工作温度范围,能够在低温和高温环境下保持稳定的性能,确保小基站的正常运行。3.小尺寸和低功耗:由于小基站往往需要在空间有限的环境中部署,因此石英振荡器需要具备小...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-12 10:45:00
  • YXC扬兴科技|技术分享:硬件“攻城狮”晶振选型的苦恼
  • 晶振相当于人的心脏,晶振被誉为电子产品中的“心脏”,在电子设备中无处不在,是数字电路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元器件,晶振的选型至关重要,不仅仅是起振就可以了,没有做好电路评估会导致产品在使用上的偶发性的不良。以无源晶振进行分析,以下是无源的参数信息,频率FL、load电容CL、频偏、激励功率DL、谐振Rr都是关键参数。无源晶振应用一般如图所示:无源晶振的设计:1、RF值的设定在大多数情况下,反馈电阻RF是内嵌在振荡器电路内的。它的作用是通过引入反馈使反向器的功能等同于放大器。Vin和Vout之间增加的反馈电阻,使放大器在Vout=Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图中...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 无源 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-11 14:34:00
  • 有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?
  • 有源晶振和无源晶振,到底有哪些区别?一分钟带你彻底了解。无源晶振又叫晶体谐振器,而有源晶振则是由晶体谐振器和放大电路组成的晶振。从结构上看,有源晶振比无源晶振多了个集成电路(IC)。这个集成电路将提供放大和驱动电路的功能,以保持晶振的稳定振荡并提供适当的输出信号,因此有源晶振在抵抗外部干扰和噪声方面表现更出色。然而,由于有源晶振需要电源供电来驱动放大电路,所以功耗一般会比无源晶振更高。在输出信号方面,有源晶振通常产生较高的输出功率和振幅,可以直接驱动其它电路,而无源晶振的输出功率较低,可能需要进一步放大或处理,从而解决外部干扰问题,才能供应给其它器件。根据设计要求以及所需功能和性能的不同,晶...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-08 17:29:00
  • YXC扬兴科技|知识分享:4脚贴片晶振一定是有源晶振吗?
  • 4个脚的晶振一定是有源晶振吗?答案是错误的。拿我们扬兴科技的晶振产品来举例,封装体积同样是三二二五的无源晶振YSX321SL,和有源晶振新品YSO150HT,两者引脚数目都是4脚。所以想要区分一款4脚贴片晶振是有源还是无源,常用的方法是观察晶振上盖是否存在标记点。如果有,大概率是有源晶振。而四脚有源晶振有标记点的那一端通常为1脚,按逆时针区分4脚序号。其中,1脚悬空、2脚接地、3脚接输出、4脚接电压。4脚无源晶振只有2个脚是功能脚,起到频率输入和输出作用。而且这2个脚为无极性引脚,不具备方向性,所以不用担心贴反。另外2个脚则是悬空,也可能存在其他用途,比如电源接地或者接地和固定作用。不过,不...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 有源 无源 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-09-06 10:38:00
  • 农业无人机性能,YXC扬兴科技推出OT7JI-111-24M石英振荡器YSO110TR
  • 农业无人机作为现代农业技术的重要组成部分,正逐渐发展成为农业生产的新引擎。在农业无人机行业中,稳定的飞行和精确的控制是关键,而石英振荡器在无人机的时序控制中发挥着重要作用。YXC扬兴科技推出的OT7JI-111-24M石英振荡器YSO110TR系列,为农业无人机提供稳定的频率输出,有效提升了无人机的性能和可靠性。YSO110TR系列石英振荡器采用24MHz的石英晶体振荡器,具备高精度和高稳定性。其1.8V-3.3V宽工作电压范围,以及全温范围内±30PPM的频率稳定度,使其能够适应各种农业无人机的需求,保证精确的时序控制。此外,2016超小尺寸封装设计极大地节约了宝贵的PCB空间,使得无人机...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 荡器 YXC科技 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-08-30 10:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: